This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:申请用于定制设计验证的 JESD IP 内核和 python 脚本(AFE79xx EVM 和 KCU105 Evolution 板)-直接数字化和放大器;在 0.6Ghz 至 6GHz 范围内生成信号、实例 BW 为 1GHz

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1569487/afe7950evm-request-for-jesd-ip-core-and-python-scripts-for-custom-design-validations-afe79xx-evm-and-kcu105-evolution-boards---direct-digitization-signal-generation-in-0-6ghz-to-6ghz-with-instanious-bw-of-1ghz

器件型号:AFE7950EVM


工具/软件:

我在 AFE7950EVM 上寻求支持已有近一个月、但遗憾的是、我既没有通过此论坛收到任何回复、也没有收到当地 TI 团队的回复。 这种延误影响了我的项目时间表、我迫切需要援助。

我的要求是按照以下规格配置 AFE7950EVM 以生成高带宽信号:

  • 频率范围:

    • 3GHz 至 4GHz

    • 4GHz 至 5GHz

    • 5GHz 至 6GHz

    • 6GHz 至 7GHz

  • 带宽: 1GHz

  • 频率阶跃大小: 1MHz

  • 要通过配置的内部 NCO GPIO 接口 KCU105 FPGA 频率。

通过提供配置详细信息、寄存器设置或参考脚本来立即申请支持、以实现上述设置。 任何示例固件或 FPGA 参考设计也会非常有用。  我创建了一个新线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    为了尽快帮助解决这个问题、我必须准备好从生成 1GHz 带宽信号的演示  

    • 频率范围:

      • 3GHz 至 4GHz

      • 4GHz 至 5GHz

      • 5GHz 至 6GHz

      • 6 GHz 到 7 GHz  是其他用户要求转移到 RFSOC ,我们已经计划了两个项目在管道线来证明系统,请求帮助我尽快