Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R7工具/软件:
你(们)好
我对 UART 在使用 TICC1312R7 的 UART 和 RF 时的接收性能下降有疑问。
我们正在尝试同时运行系统 RF 线程和 Uart2 线程、因此 Uart2 连接到 STMF4。
Uart2 的 Baudrate 设置为 921600 以发送和接收 260 字节的数据。
如果从 STMF4 发送 260 个字节、CC1312R7 应接收该字节、但接收到的数据已中断。 在我调试此项时、我确认 CC1312R7 在 STMF4 中的 UART 发送周期为 500ms 或更高时接收正常数据、并且我希望将 500ms 周期更改为 50mS 周期。
请告诉我需要检查的地方。
感谢您的阅读。