This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:Uart2 获得 CC1312R7 的性能

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1570316/cc1312r7-uart2-recive-performance-of-cc1312r7

器件型号:CC1312R7


工具/软件:

你(们)好
我对 UART 在使用 TICC1312R7 的 UART 和 RF 时的接收性能下降有疑问。

我们正在尝试同时运行系统 RF 线程和 Uart2 线程、因此 Uart2 连接到 STMF4。
Uart2 的 Baudrate 设置为 921600 以发送和接收 260 字节的数据。
如果从 STMF4 发送 260 个字节、CC1312R7 应接收该字节、但接收到的数据已中断。 在我调试此项时、我确认 CC1312R7 在 STMF4 中的 UART 发送周期为 500ms 或更高时接收正常数据、并且我希望将 500ms 周期更改为 50mS 周期。
请告诉我需要检查的地方。

感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    在 CC1312R7 上、无线电在单独的内核 (M0) 上运行、因此您应该能够同时在 RF 和 UART 上进行接收。 但是、当接收到的数据包从无线电传送到 M4 时、处理器需要对其进行处理。

    我不确定我理解您的意思是“发送周期“。 是否希望每 50ms 发送一个数据包(260 字节)?

    谢谢、

    Marie H