Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1311P3主题中讨论的其他器件: CC1352P7
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们正在使用以下芯片组。
-
CC1311P3
-
CC1352P7
我想知道是否有可能实现 433MHz 处的输出功率为+20dBm 通信。
如果可行、请确认:
-
事件 硬件修改 需要(如果有)才能实现此输出功率。
-
事件 固件/软件配置 (例如,SmartRF 设置,参数)
CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA。
如果这些器件不支持+20dBm 输出、请确认、以便我可以进行相应的规划。
感谢您的指导。
谢谢、
专题 B