This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:C1311P3/CC1352P7 上未实现 TX 最大功率

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1571079/cc1311p3-tx-max-power-not-achieved-on-c1311p3-cc1352p7

器件型号:CC1311P3
主题中讨论的其他器件: CC1352P7

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在使用以下芯片组。  

  • CC1311P3

  • CC1352P7

我想知道是否有可能实现  433MHz 处的输出功率为+20dBm  通信。

如果可行、请确认:

  1. 事件  硬件修改  需要(如果有)才能实现此输出功率。

  2. 事件  固件/软件配置  (例如,SmartRF 设置,参数) CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA 

如果这些器件不支持+20dBm 输出、请确认、以便我可以进行相应的规划。

感谢您的指导。

谢谢、
专题 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theiv:

    我们没有在 433MHz 处针对+20dBm 的输出功率进行优化的参考设计。 +20dBm 的参考设计针对 868/2.4GHz 或 915MHz 进行了优化。

    在 433MHz 下、在 CC1352P7 上可实现的最大输出功率为+13dBm。 CC1311P3 上没有 433MHz 的参考设计、但您可以将 CC1352P7 的 433MHz 物料清单与 CC1311P3 一起使用。