This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:1Mbps 时的接收器限制 — IP1dB / P1dB;IIP3 / OIP3

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1571750/cc1312r7-receiver-limitations-at-1-mbps---ip1db-p1db-iip3-oip3

器件型号:CC1312R7


工具/软件:

您好:  

我正在使用 CC1312R7 + SE2435L。 我需要知道 CC1312R7 接收器限制、以便正确设计 SE2435L 内部 LNA/旁路使用策略。 在文档中、我只能得出 CC1312R7 接收器饱和水平为+10dBm。  “饱和水平“可能表示不同的含义(绝对最大值,损坏阈值或失真/压缩点)、在达到+10dBm 数字之前、还可以通过其他几种方式使无线电退敏。

是否可以有类似的规格  

  • 绝对最大损坏输入(引脚/芯片最大值) —可对 ESD/钳位结构造成物理损坏的输入电源。 这通常非常高(例如+10 dBm 或更大)、但不是操作压缩点。

  • IP1dB / P1dB —接收器增益开始压缩的 1dB 压缩点(操作非线性限制)。 这通常远低于绝对损坏数。

  • IIP3/OIP3 —控制互调动态范围的截点(通常与+10 dBm 数不同)。

  • AGC/前端开关阈值 —某些对讲机在损坏前但失真开始后切换衰减电路。

此致、

Aivaras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aivaras:

    [引述 userid=“356648" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1571750/cc1312r7-receiver-limitations-at-1-mbps---ip1db-p1db-iip3-oip3 绝对最大损坏输入(引脚/芯片最大值) —可对 ESD/钳位结构造成物理损坏的输入电源。 这通常非常高(例如+10 dBm 或更多)、但不是操作压缩点。

    数据表在第 7.1 节中提到、+10dBm 是 RF_和 RF_N 中的最大输入电平

      

    我需要一些时间 与我们的设计团队核实您遇到的其他问题。