This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:CC1110 复位电路组件

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1566011/cc1110-cc1111-cc1110-reset-circuit-components

部件号:CC1110-CC1111


工具/软件:

您好:

我们已经使用 CC1110 设计了一个简单的射频收发器、我们注意到在复位引脚上使用 100nF 电容器时、该收发器无法正常工作。
有时、IC 会卡在电流消耗相对较高 (~7mA) 的特殊状态、有时它似乎以错误的频率运行。

您能否对这种行为提供一些解释? 为什么 1nF 电容器可以更好地搭配使用?

您还能告诉我们 RESET 引脚上的内部上拉电阻的值是多少? 在任何参考设计上都没有外部上拉电阻器、这似乎很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常使用的标准元件值是一个 2.7k Ω 串联电阻器、RESET_N 线路具有 1nF 至 GND。 如果使用 100nF、则持续时间可能过长。 为什么不使用工作的 1nF 电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已经制造了几百个具有 100nF 电容器的 PCB、因为设计中没有其他 1nF 电容器、所以对于 BOM 简化来说是有意义的、我们期望 100nF 电容器可以提高抗噪性能。
    编程没有问题,我们在初始测试期间没有发现任何问题,但在生产 PCB 上遇到了这些问题。

    我们已经开始将它们替换为 1nF、因为我们的最后期限很紧、但我们仍然无法理解在插入电池后重置线路长时间保持低电平的情况下(正常运行时,编程/调试工作正常)、芯片为什么/如何会出现问题。
    因为您会给电压电源更多的时间来稳定、所以它实际上不应该更加稳健吗? 您能否就此提供一些见解?


    您还能告诉我们 RESET 引脚上的内部上拉电阻的值是多少? 似乎很奇怪的是、任何参考设计都没有外部上拉电阻、我们在数据表中找不到任何相关的规格。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果复位 RC 时序延迟过长、则可能会导致一些错误的边沿触发。 它没有将复位线路保持在低电平的时间过长、这就是问题所在、但更多的 RC 时序会影响可能的错误边沿触发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速答复

    RESET 引脚上的内部上拉电阻值如何?
    它是否足以确保在没有外部上拉电阻的情况下正常运行? 您能告诉我们它的标称值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     复位时没有上拉电阻、EM 设计依赖于 SmartRF04 上拉复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、为了使任何电路板正常运行、必须在复位引脚上使用外部上拉电阻?

    我有点困惑...
    除了数据表中任何位置都未提及外部上拉电阻之外、EM 和微型开发套件(包括独立电路板)也没有根据原理图 使用外部上拉电阻器 (swru236a)。
    最后但同样重要的是、我在此论坛上看到很多针对 CC1110 的“设计审核“类文章、没有人提到任何设计它在 RESET 引脚上没有上拉电阻器。  
    为什么需要外部上拉电阻器时没有任何基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常会在上电(上电复位,POR)时生成一个外部复位。 这也可以作为来自 RESET_N 上系统中的第二个 MCU 的信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,但这个信息与我所问的问题无关。

    考虑到如前所述、Reset_N 引脚上没有内部上拉电阻器、我假设 Reset_N 引脚上必须使用外部上拉电阻器才能使任何独立电路板正常运行。 这是正确的还是我遗漏了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在独立 CC1110 迷你套件中、没有外部上拉电阻、RESET_N 输入上只有一个串联 R5 和 C1 至 GND。 在现场进行测试时、这些套件可与电池独立使用。 这些套件利用 POR 实现复位功能。 但是、RESET_N 必须具有 一定的上拉功能(即使这不是纯上拉电阻)、因为内部复位拓扑可以通过任何数量的方式触发。

    Minikit: www.ti.com/.../swru236a.pdf

    同意数据表对此不明确。 如果您需要确定等效上拉值函数、那么我会将 C1 替换为电阻器、并测量 RESET_N 线上的电压。 我也将在内部进行检查以确定 等效上拉值函数。