This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P Sub-1GHz 和 BT 同时

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1572713/cc1352p-cc1352p-sub-1ghz-and-bt-at-the-same-time

器件型号:CC1352P


工具/软件:

尊敬的团队:

下面是我的系统方框图。

您可以看到 TX 正在使用低于 1GHz 与 RX 通信

此外、您还可以看到、在 RX 端、CC1352P 使用 BT 与移动设备进行通信。

我的问题是 CC1352P 是否能够同时使用蓝牙和 Sub-1GHz。(我是指使用低于 1GHz 从 TX 接收数据,同时使用蓝牙将数据发送到移动设备)

此致

Hari