Other Parts Discussed in Thread: CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P工具/软件:
尊敬的团队:
下面是我的系统方框图。
您可以看到 TX 正在使用低于 1GHz 与 RX 通信
此外、您还可以看到、在 RX 端、CC1352P 使用 BT 与移动设备进行通信。
我的问题是 CC1352P 是否能够同时使用蓝牙和 Sub-1GHz。(我是指使用低于 1GHz 从 TX 接收数据,同时使用蓝牙将数据发送到移动设备)

此致
Hari