This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:无线连接新项目

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1572923/cc1312r7-new-project-with-wireless-connectivity

器件型号:CC1312R7
主题:CC1354R10 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们有一位客户在酒店自动化方面使用现有产品、并希望对其进行改进。
当前系统允许酒店:

  • 监督系统(远程控制和事件记录);
  • 控制访问;
  • 管理系统;
  • 控制空调(即使客人离开房间)。

该系统包括:

  • 接待处:配备管理软件的电脑;
  • 每个楼层:门户;
  • 每个房间:主设备和终端。

系统使用以下通信:

  • PC(接收)–网关(楼层):通过电缆以太网
  • 网关(楼层)-主机(房间):Modbus RTU(通过电缆)
  • 主机(房间)–终端(房间):通过电缆的专有协议

当器件打开时、存在一个非常密集的数据交换的初始阶段、在此期间会配置各种器件。 初始配置阶段完成后、大约每 30 秒发送一次具有小有效负载的定期消息。
所有系统设备均由市电供电、因此降低功耗不是优先事项。
客户的要求是、在需要时(布线困难的酒店)、将有线“网关(楼层)-主(房间)“和“主(房间)-终端(房间)“通信替换为无线通信。 “PC(接收)-网关(楼层)“通信将保持有线。
关于系统大小、一家典型的酒店有 30-40 间客房、每层最多有 15 间客房。 但是、考虑到酒店在尺寸和拓扑结构方面的高度可变性、解决方案必须可扩展。
如前所述、每层有一个网关、每个房间都有一个主站和 4-5 个终端。

我们被要求提交新产品开发建议书、我们正在努力确定为客户提供的最佳解决方案。
我们希望了解您对最佳解决方案的想法、以及您的目录中用于实施该解决方案的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您已在低于 1GHz 论坛发布内容、因此我假设您最感兴趣的是低于 1GHz 解决方案、而不是 Wi-Fi 等解决此问题的常用方法。

    对于 Sub-1GHz、我建议使用 Wi-SUN FAN、因为它是一种基于 IPv6 的无线网状网络。 数据速率从 50kbps 到 300kbps、其跳频。 由于它是一个自愈网状网络、因此设备将自动与中的网关(边界路由器)进行通信、使其具有尽可能短的路径。

    我会稍微担心数据速率和延迟。 不确定是否有网络构建时间的任何目标编号。 如果事实证明这是个问题、您可以结合使用 Wi-Fi 和 Wi-SUN。 由于两者都基于 IPv6、因此根据数据吞吐量和范围需求对组合进行归档应该相当容易。

    TI Wi-SUN FAN 软件概述:

    https://www.ti.com/lit/swra714

    当您准备好开始使用时:TI Wi-SUN FAN 上的 SimpleLink Academy 基础知识:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQ43bVrHhe7o7BTHhal9Cw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true 

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我们没有想到 WiFi、因为 它是一个非常繁忙的乐队、并且距离很短、不足以容纳一层楼。 根据您的经验、它可能是更好的解决方案?

    四款 Sub-1GHz 产品、我想详细说明一下您的想法:

    • PC 处于接收连接的 LO 以太网
    • 每层一个边界路由器;
    • 房间主站和终端充当终端节点(房间中没有更多层次结构)。

    这是正确的吗?

    房间主节点和终端节点是否可以直接通信、或者它们的消息是否需要通过路由器?

    试图回答你关于网络形成时间的问题,我认为,在我们的情况下,如果时间是合理的,这不是一个问题。 但我不知道 需要多长时间。 您是否知道数量级?

    能否请您详细解释一下结合使用 Wi-Fi 和 Wi-SUN 的想法?

    谢谢

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    对于 Wi-SUN、是的。 您可以为酒店配备一个 BR。 或者、每个楼层都可以有一个、但我相信它们都需要以太网连接。

    在 Wi-SUN 中、主要通信机制是节点到节点的消息通过 BR。 还可以通过 MAC 层与最近的邻居进行通信。

    本应用手册中提供了一些网络构建时间数字。 请注意:这在很大程度上取决于网状网络中的跳数。

    https://www.ti.com/lit/swra826

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    您认为仅在地板网关和房间主机之间以及房间内的 Wi-Fi(房间主机和终端)之间使用 SubGHz 通信有什么意义? 在你看来、这是可行还是不可行的?

    这可能具有维护实际结构的优势(客户会将无线作为替代产品销售)、并减少我担心的室内延迟。

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    当然、如果范围足够好、它应该可以正常工作。  

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    也可以在房间内外使用 CC1354R10(双频段)等器件、使用相同的协议吗?

    该协议可以是 Wi-SUN。

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    CC1354R10 是双频段、您可以将 BLE 与 Sub-1 结合使用(不支持 Wi-Fi)。  

    谢谢、

    Marie H