This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:模拟气体传感器与 CC1352P 的 ADC 的连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1574738/cc1352p-analog-gas-sensor-interfacing-with-adc-of-cc1352p

器件型号:CC1352P


工具/软件:

尊敬的团队:

我将 此传感器连接 到 CC1352P 的 ADC 。 下面是 ADC 的引脚排列。我有两个关于将此传感器连接到 CC1352P 的 ADC 的问题。
1) 我是否可以将信号电压引脚(引脚 2)直接连接到 CC1352P 的 ADC、或者是否需要放置一个与信号电压引脚和 ADC 输入串联的电阻器。

2) 假设没有连接串联电阻。我是否需要在 ADC I/P 和 GND 之间连接一个电阻器、以便在气体传感器不工作时不会读取某些故障值(不存在气体)

所示。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于布局、我会添加串联电阻器封装和分流电阻器封装、以尽可能提高灵活性。 这样、您就可以 根据传感器的信号电压将电压范围间隔设置为 ADC。 如果不需要分流器、则只需在 BOM 中将其保留为 DNM。   

    ADC 的绝对最大电压电平为 1.49V(使用内部基准)和 VDDS 电平 (以 VDDS 为基准)。 然后使用串联和分流元件、您可以得到一个完整的分压器来优化范围。