Other Parts Discussed in Thread: CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P工具/软件:
尊敬的团队:
我将 此传感器连接 到 CC1352P 的 ADC 。 下面是 ADC 的引脚排列。我有两个关于将此传感器连接到 CC1352P 的 ADC 的问题。
1) 我是否可以将信号电压引脚(引脚 2)直接连接到 CC1352P 的 ADC、或者是否需要放置一个与信号电压引脚和 ADC 输入串联的电阻器。
2) 假设没有连接串联电阻。我是否需要在 ADC I/P 和 GND 之间连接一个电阻器、以便在气体传感器不工作时不会读取某些故障值(不存在气体)
所示。

此致
Hari