This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:用于 Opus 的增压器/分线器?

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1573173/launchxl-cc1310-booster-breakout-for-opus

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
第 10 个主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:

SimpleLink 音频插件快速入门指南在 “硬件要求:

  • “其中一个 BoosterPack 或分线板。“

dev.ti.com/.../Documentation_Overview.html

升压器的目的似乎是提供 I2S、对吗?

但我相信 CC1310 已经集成了 I2S 支持、对吧?

为什么 Opus 需要 Booster?

所提到的“分线板“是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CC1310 不是受支持的器件(SimpleLink 音频插件版本说明)、但 CC13x2 是。

    BoosterPack 的目的不是提供 I2S、而是提供用于音频流式传输的外部编解码器。

    I2S 是用于与编解码器通信的接口、CC13x2 具有该接口。

    音频插件支持的音频编解码器不执行音频压缩。 音频压缩可由软件编解码器(例如 Opus)执行。

    分线板只是指您连接到 LP 的板。

    请注意、音频插件是旧的、并且与旧的基础 SDK 紧密耦合、因此如果您要使用它、应使用与插件相同的 SDK

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音频插件用于无线音频流、对吧?

    如果我们自己进行编程、CC1310 可以进行音频流式传输、对吗?

    Opus 可以在 CC1310 上实现、对吗?

    CC1310 是否有 Opus 实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我们的音频专家介绍、 CC1310 的资源有限、无法使用 Opus。

    (+) LAUNCHXL-CC1310:使用基于 CC1310 的 Opus 编解码器 — 低于 1GHz 论坛 — 低于 1GHz - TI E2E 支持论坛

    (+) LAUNCHXL-CC1310:适用于 CC13x2 的 CC13x2/Audio SDK 上的音频编解码器 — 低于 1GHz 论坛 — 低于 1GHz - TI E2E 支持论坛

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体的限制方式是什么? 内存? 处理器速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设有一个记忆。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是存储器、则可以添加外部存储器。 这意味着 1310 可以支持 Opus。 这与它无法实现的说法相矛盾。

    因此,我不会假设任何东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 CC13x2 器件有一种解决方案可用、您可以随意深入研究它并查明 TI 提供的实施所需的资源、然后您自行确定是否要尝试将该实现移植到 CC1310。

    BR

    Siri