第 10 个主题中讨论的其他器件:CC1310
工具/软件:
SimpleLink 音频插件快速入门指南在 “硬件要求:
- “其中一个 BoosterPack 或分线板。“
dev.ti.com/.../Documentation_Overview.html
升压器的目的似乎是提供 I2S、对吗?
但我相信 CC1310 已经集成了 I2S 支持、对吧?
为什么 Opus 需要 Booster?
所提到的“分线板“是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
SimpleLink 音频插件快速入门指南在 “硬件要求:
dev.ti.com/.../Documentation_Overview.html
升压器的目的似乎是提供 I2S、对吗?
但我相信 CC1310 已经集成了 I2S 支持、对吧?
为什么 Opus 需要 Booster?
所提到的“分线板“是什么?
请注意、CC1310 不是受支持的器件(SimpleLink 音频插件版本说明)、但 CC13x2 是。
BoosterPack 的目的不是提供 I2S、而是提供用于音频流式传输的外部编解码器。
I2S 是用于与编解码器通信的接口、CC13x2 具有该接口。
音频插件支持的音频编解码器不执行音频压缩。 音频压缩可由软件编解码器(例如 Opus)执行。
分线板只是指您连接到 LP 的板。
请注意、音频插件是旧的、并且与旧的基础 SDK 紧密耦合、因此如果您要使用它、应使用与插件相同的 SDK
Siri
据我们的音频专家介绍、 CC1310 的资源有限、无法使用 Opus。
(+) LAUNCHXL-CC1310:使用基于 CC1310 的 Opus 编解码器 — 低于 1GHz 论坛 — 低于 1GHz - TI E2E 支持论坛
(+) LAUNCHXL-CC1310:适用于 CC13x2 的 CC13x2/Audio SDK 上的音频编解码器 — 低于 1GHz 论坛 — 低于 1GHz - TI E2E 支持论坛
Siri