This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:将 aesKeyagreement 示例代码集成到专有射频示例代码

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1575140/lp-em-cc1314r10-integrating-aeskeyagreement-sample-code-to-proprietary-rf-sample-code

部件号:LP-EM-CC1314R10


工具/软件:

我正在处理这两个问题  LP-EM-CC1314R10 方法 专有射频 工作模式 EchoTx-FreeRTOS EchoRx-FreeRTOS 示例应用。
为了实现数据安全、我集成了 AES 密钥协议 功能(来自 aesKeyAgreement 示例)添加到两个中 发送器 (TX) 接收器 (RX) 代码的两侧。

我在 TX 代码中集成了 TX 公钥生成功能、 最初是生成的   公钥  (如中所示 aesKeyAgreement 示例)是从发送的 发送器 连接到 接收器 、并且在接收器中成功接收相同的公钥数据。
但是、在处理时 收到的公钥数据包 在上 接收器侧 ECDSA_VERIFY ()  函数返回错误代码为–33(行:112,如上图所示)。

此致、
Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    您使用的 SDK 版本是什么、CCS 版本是什么?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在使用 SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK 版本 8.31.00.11 Code Composer Studio (CCS) 版本 12.8.0.00012

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、您在应用程序中使用什么 ECDSA_defaultParams? 它是轮询还是阻塞?

    此致、

    Arthur