请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-CC1352P7工具/软件:
您好、
我目前正在使用 FAN 1.1 进行 Wi-SUN 部署、并且在基于 TI 的设备与完全支持 FAN 1.1 的其他供应商(例如 Silicon Labs)之间遇到了互操作性问题。
虽然 Silicon Labs 已经支持 FAN 1.1 一段时间、但 TI 的 Wi-SUN 堆栈似乎仍然限制为 FAN 1.0。 这会导致混合供应商环境中的兼容性问题、尤其是在网络形成和路由过程中。
过去几年中、有几篇帖子曾询问过 FAN 1.1 支持、但我没有看到 TI 关于这个问题的任何官方更新或路线图。
CC1352P7:具有 Wi-SUN 1.1 LFN 堆栈的 TI 边界路由器和路由器节点 Wi-SUN 1.0
LP-CC1312R7:TI Wi-SUN 路由器无法连接到非 TI Wi-SUN 边界路由器
请您澄清一下:
- TI 是否有任何计划在不远的将来支持 Wi-SUN FAN 1.1?
- 是否有任何修补程序可用于运行 FAN 1.1?
我们非常希望提供任何指导或更新。
谢谢你。
BR、
Hyunkoo Ryu