This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:TI Wi-SUN 器件的 FAN 1.1 支持状态?

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1575996/lp-cc1352p7-fan-1-1-support-status-for-ti-wi-sun-devices

器件型号:LP-CC1352P7


工具/软件:

您好、

我目前正在使用 FAN 1.1 进行 Wi-SUN 部署、并且在基于 TI 的设备与完全支持 FAN 1.1 的其他供应商(例如 Silicon Labs)之间遇到了互操作性问题。

虽然 Silicon Labs 已经支持 FAN 1.1 一段时间、但 TI 的 Wi-SUN 堆栈似乎仍然限制为 FAN 1.0。 这会导致混合供应商环境中的兼容性问题、尤其是在网络形成和路由过程中。

过去几年中、有几篇帖子曾询问过 FAN 1.1 支持、但我没有看到 TI 关于这个问题的任何官方更新或路线图。

CC1352P7:CC1352P7

CC1352P7:具有 Wi-SUN 1.1 LFN 堆栈的 TI 边界路由器和路由器节点 Wi-SUN 1.0

LP-CC1312R7:TI Wi-SUN 路由器无法连接到非 TI Wi-SUN 边界路由器

请您澄清一下:

  1. TI 是否有任何计划在不远的将来支持 Wi-SUN FAN 1.1?
  2. 是否有任何修补程序可用于运行 FAN 1.1?

我们非常希望提供任何指导或更新。

谢谢你。

BR、
Hyunkoo Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hyunkoo:

    我们将直接通过电子邮件就此主题与您联系。

    此致、

    Arthur