This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3 上 TX 功率 LUT 中 1dB 以外可能步长的可行性

Guru**** 2770565 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1575836/cc1311p3-feasibility-of-possible-step-size-other-than-1db-in-tx-power-lut-on-cc1311p3

器件型号:CC1311P3


工具/软件:

您好、
我使用的是 CC1311P3、想问:以更高的分辨率配置 TX 功率 LUT 是否可行 — 具体来说,使用 0.5 或小于 1dB 的步长而不是标准的 1dB 或更大的步长?

如果是、在实施此类精细增益阶跃时、是否应了解任何限制或注意事项(例如校准精度,PA 稳定性,热性能)?

自定义 PHY 430MHz 更大范围的当前 TX LUT 增益表  

// TX 功率表
// RF_TxPowerTable_default_PA_entry 和 RF_TxPowerTable_high_PA_entry 宏在 rf.h 中定义
//以下参数是必需的:
// RF_TxPowerTable_default_PA_entry(偏置,增益,升压,系数)
// RF_TxPowerTable_high_PA_entry (bias、ibboost、boost、系数、ldoTrim)
//有关“txPower"命令“命令字段的更多详细信息、请参阅技术参考手册。
//除非另有说明、否则 PA 设置要求 CCFG_FORCE_VDDR_HH = 0。

// 433MHz、13dBm
RF_TxPower Table_Entry txPowerTable_433_pa13_CST[TXPOWERTABLE_433_PA13_SIZE]=

{–11、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (2、3、0、7)}、 // 0x0EC2
{–8、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (3、3、0、7)}、 // 0x0EC3
{–6、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (4、3、0、7)}、 // 0x0EC4
{0、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (9、3、0、16)}、 // 0x20C9
{1、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (10、3、0、16)}、 // 0x20CA
{2、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (12、3、0、19)}、 // 0x26CC
{3、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (14、3、0、23)}、 // 0x2ECE
{4、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (16、3、0、23)}、 // 0x2ED0
{5、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (18、3、0、28)}、 // 0x38D2
{6、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (22、3、0、32)}、 // 0x40D6
{7、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (26、3、0、35)}、 // 0x46DA
{8、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (32、3、0、44)}、 // 0x58E0
{9、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (40、3、0、51)}、 // 0x66E8
{10、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (16、2、0、44)}、 // 0x5890
{11、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (24、2、0、64)}、 // 0x8098
{12、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (19、0、0、74)}、 // 0x9413
{13、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (63、0、0、0)}、 // 0x003F
RF_TxPowerTable_Termination_entry
};

提前感谢。
专题 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theiv:

    是的、这是可能的、过程如中所述  第 10 款 一半  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项) https://www.ti.com/lit/swra640

    但是、不建议在较低的输出功率级别下这样做、因为器件不会处于饱和状态(我无法将精确的 PA 增益设置作为其“阈值“)。 在较低的 PA 设置下、器件间的差异会增加、因此在整个器件总体范围内实现一致的输出功率变得越来越困难。

    我建议在尝试此操作之前最终确定您的 BOM(更改阻抗匹配/滤波会使之前的工作变得多余,您可能必须重复该过程)、应考虑效率/谐波功率级别、并在大量器件中进行测量。

    此致、

    Zack