Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1352P, CC1352R, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他部件:ENERGYTRACE、 CC1352R、SysConfig
工具/软件:
您好、
我们采用 CC1352P1 芯片构建了一个定制电路板。 当我们执行 PowerDown (0、0) 命令时、处理会停止(板载指示灯不再闪烁)、但处理器使用的功率不会改变。 它始终围绕 40mA 展开。 PowerDown 命令返回 0、我们假设该值不表示出错。 我们添加的用于测试“唤醒“的按钮(基于 cc1352 SDK 中的 GPIO 关断示例)的工作原理为处理恢复(在示波器上已验证)。
我们想知道对讲机是否仍处于打开状态(此项目中当前未使用)。 如果是、您能将我指向关闭它的命令吗? 当处理器被认为断电时、还有什么可能导致处理器消耗这么大的功率?
谢谢您、
Ali Lyddall