This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:在 FH 模式下配置异步消息接收器

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1578717/cc1352r-configuring-async-messages-receivers-in-fh-mode

器件型号:CC1352R


你(们)好

了解如何选择在跳频模式下发送和接收异步消息的通道需要帮助。

我使用的设置将一个 CC1352R LP 配置为充当协处理器与主机(协调器侧)交换数据、并使用 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK v8.30.01.01 中的传感器固件示例刷写另一个 CC1352R LP。

按照器件启动一章中所述的步骤操作后、我现在尝试发送和接收异步帧 (PS、PA、PC、PC)、以便继续执行网络加入步骤
 

在我的场景中、当 FH_ASYNC_CHANNEL_MASK 在传感器侧禁用通道 0 时、主机无法接收来自传感器的 PAN 请求消息。  另一方面也会发生同样的情况、每当主机发送禁用通道 0 的 MAC_WS_ASYNC_REQ (PA、PC) 时、传感器似乎不会确认该消息。

是否有特定的方法来配置我们通过的通道 接收 异步消息(包括在传感器和协调器侧)? 如果是、我应该遵循哪些步骤?

TI 15.4 Stack 概述指出异步消息在所有通道上传输。 我想使用 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK v8.30.01.01 中的示例、更好地了解如何控制通信每一侧的接收器。

 

谢谢、

Fábio Faria Dias.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fábio、

    首先、请让我指出您指向 CC13X0 SDK 文档、请改用用于 CC13XX/CC26XX 的文档(因为您的器件是 CC1352):这是指向 8.30.01.01 TI.15.4-Stack SDK 文档: 器件启动的链接

    当您禁用传感器侧的通道 0、但保持启用所有其他通道时、您是否意味着任何通道上都没有 PA? 您是否有 Sniff 日志?

    在我的情况下、当 FH_ASYNC_CHANNEL_MASK 在传感器端禁用通道 0 时、主机无法接收来自传感器的 PAN 请求消息。

    您使用的是自定义 Linux 主机还是 ti154stack_linux_x64_8_30_00_05 随附的 Linux 主机?

    此致、

    Daniel