你(们)好
了解如何选择在跳频模式下发送和接收异步消息的通道需要帮助。
我使用的设置将一个 CC1352R LP 配置为充当协处理器与主机(协调器侧)交换数据、并使用 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK v8.30.01.01 中的传感器固件示例刷写另一个 CC1352R LP。
按照器件启动一章中所述的步骤操作后、我现在尝试发送和接收异步帧 (PS、PA、PC、PC)、以便继续执行网络加入步骤。
在我的场景中、当 FH_ASYNC_CHANNEL_MASK 在传感器侧禁用通道 0 时、主机无法接收来自传感器的 PAN 请求消息。 另一方面也会发生同样的情况、每当主机发送禁用通道 0 的 MAC_WS_ASYNC_REQ (PA、PC) 时、传感器似乎不会确认该消息。
是否有特定的方法来配置我们通过的通道 接收 异步消息(包括在传感器和协调器侧)? 如果是、我应该遵循哪些步骤?
TI 15.4 Stack 概述指出异步消息在所有通道上传输。 我想使用 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK v8.30.01.01 中的示例、更好地了解如何控制通信每一侧的接收器。
谢谢、
Fábio Faria Dias.