This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:swra493 Boost 软件示例 — 状态定义

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1580023/cc1125-swra493-boost-software-examples---status-defines

部件号:CC1125
主题:CC1175 中讨论的其他部件

CC112x-CC1190 升压软件示例 (swra493) 包含一个 cc112x_def.h 文件、其中包括:

// Masks for appended status bytes
#define RSSI_RX           0x00        // Position of RSSI byte
#define LQI_RX            0x01        // Position of LQI byte
#define CRC_OK            0x80        // Mask "CRC_OK" bit within LQI byte
#define MARCSTATE_IDLE    0x01        // The status register indicates idle

除了 MARCSTATE_IDLE 之外、这些似乎与 CC112X/CC1175 用户指南 SWRU295E 中的任何内容都不匹配。

“附加的状态字节“是什么意思? (如果是在每个 SPI 事务中返回的 Status 字节、则 MARCSTATE_IDLE 甚至不匹配)

我缺少什么吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从用户指南中:

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    如果指明、即附加这些字节的位置、则会有所帮助。