Other Parts Discussed in Thread: CC1312R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R您好、
下面显示了我的命令和错误。 请告诉我如何修复它。
还有一点—我在 CCFG 中禁用了调试接口、因此无法先写入 macsec154 地址。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
此时文档可能会有点混乱、但您应该使用“change"选项“选项 (-c 或-change) 对映像进行编程并设置辅助 Mac 地址。
请尝试以下操作:srfprog.exe -t soc (XDS-L43000EY、CC1312R)-e all -p all -v crc -c mac154=01.02.03.04.05.06.07.08 -f C:\.......
此致、
Øyvind μ s