请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC1312R
我会出现频率偏差、具体取决于传输频率。
请告知我如何解决此问题。
●设备要求
控制软件是通过以下方式实现的:
a) Smart RF Studio(硬件和软件)
b) 使用 SDK 的 TI 示例代码(TI 提供的示例代码)
已编译的软件使用 Smart RF Studio 进行了验证。
※使用的硬件是 TI 评估板(晶体振荡器)。
症状
上述软件 A) 和 B) 在 TI 评估板上进行了测试、
1) 频率偏差因通道而异。
2) 频率定期波动。
绝对频率偏差量各不相同、但在 1216MHz 频带中、
频率 偏差每三个通道定期变化。
3) 使用软件时,频率偏差的绝对值更大
和 SDK 编译的工程控制。