This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:请求采取措施处理因传输频率而异的频率偏差

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1580848/cc1312r-request-for-measures-to-deal-with-frequency-deviations-that-vary-depending-on-the-transmission-frequency

器件型号: CC1312R

我会出现频率偏差、具体取决于传输频率。
 请告知我如何解决此问题。

●设备要求
控制软件是通过以下方式实现的:

a) Smart RF Studio(硬件和软件)
b) 使用 SDK 的 TI 示例代码(TI 提供的示例代码)
已编译的软件使用 Smart RF Studio 进行了验证。

※使用的硬件是 TI 评估板(晶体振荡器)。

症状
上述软件 A) 和 B) 在 TI 评估板上进行了测试、

1) 频率偏差因通道而异。
2) 频率定期波动。
 绝对频率偏差量各不相同、但在 1216MHz 频带中、
 频率  偏差每三个通道定期变化。

3) 使用软件时,频率偏差的绝对值更大   
  和 SDK 编译的工程控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北山山喜

    请接受我朋友的请求、以便我们可以通过私人消息查看此问题(您可以共享任何专有信息)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白。 我同意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白。 我同意。

    请告诉我如何批准隐私