This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:如何通过静态强制 VDDR 设置在高 PA 和低功耗之间切换

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1311P3, LP-CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1572421/cc1311p3-how-to-switch-between-high-pa-and-low-power-with-static-force-vddr-setting

器件型号: CC1311P3
主题中讨论的其他部件: CC1200、、

工具/软件:

我之前 提交了一个 关于在低功耗和高功率路径之间切换的主题。  在该主题中、我们确定需要在 CCFG 中设置 Force VDDR、才能在低功耗路径上获得最大输出功率。

快进、我们发现、使用 Force VDDR 选项时、无线电在高功率路径上输出了大量的信道内噪声。  如果我们取消选中“Force VDDR(强制 VDDR)“选项、辐射会更好(不过,这种无线电没有 CC1200 那么干净)。  不过、我们又回到了低 PA 路径上不会实现全功率的问题。

我们如何在运行时在软件中正确调整 VDDR 电压和所谓的“升压“模式、以实现最佳的低功耗路径性能 (+14dBm)、同时在使用高功率 PA 路径时保持强制 VDDR 以优化发射?  参考手册中的文档很模糊、只说“只能通过 TI 提供的 API 使用“、因此我应该寻找哪些 API 函数来处理 VDDR 电压?

我们还注意到、CC1311P3 的信道噪声(额外能量)通常比 CC1200 更高。  这是一个已知问题、还是有一些用于清除排放的魔法设置?  我们基本上使用基于 Smart RF Studio 50kbps 2-GFSK 设置的类似调制方案、并且即使在低功耗路径上、CC1311P3 上也只有更多的侧通道能量...甚至在由 SmartRF Studio 驱动的 LP-CC1311P3 上也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您能否分享展示您所描述内容的频谱图?

    1.启用强制 VDDR 时 20dBm 路径的频谱图。

    2.禁用强制 VDDR 时 20dBm 路径的频谱图。

    3. 14dBm 路径的频谱图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将连接布线。  当更改信道时、额外的噪声更加明显、并且由于这是跳频无线电、我加载了一个测试固件、该固件每 20ms 在信道之间切换一次。  SmartRF Studio 扫描功能在传输之间会投入大量死区时间、因此不会很好地显示噪声。

    黄色= LP-CC1311P3 高 PA、且强制 VDDR 开启

    绿色= LP-CC1311P3 高 PA、且会强制 VDDR 关闭

    蓝色= LP-CC1311P3 低功耗、且强制 VDDR 开启

    紫色=参考无线电(我们自己的基于 CC1200 的设计;我现在无法轻松地在上面加载测试软件、但相信我、它没有 LP-CC1311P3 高 PA 信道之间的额外能量/噪声)。

    我们注意到在标记的区域 1 中更改通道时会产生额外的能量。  这种能量在进行静态通道测试时不那么明显。  此外、在比较 Force VDDR 选项时、请注意标记区域 2 处的间隙。

    我现在有一个便携式分析仪、速度很慢...我会看一下是否能从我们的大示波器中获得更好的显示信道内能量的迹线。

    此外、作为参考、与我们的基准 CC1200 模块进行比较时、您还可以在 LP-CC1311P3 上看到额外的噪声。  您可以在下图中看到承运人一半左右的超宽“臀部“。

    蓝色= LPCC1311-P3 CW 模式(来自 SmartRF Studio)

    紫色= CW 模式下基于 CC1200 的无线电。

    也许是后续问题。  在使用高 PA 路径时强制 VDDR 开启后、空气中会产生额外的能量、我们是否会降低灵敏度?   

    总之、文档/示例说我们不应该通过高功耗路径使用“强制 VDDR 开启“、但在启动后、我需要 1 个软件才能在+20 和+14 dBm 之间切换、而且我不能使用 2 种不同的 CCFG 配置。  那么、如果我们不应该期望在强制 VDDR 开启时灵敏度会降低、也许可以这样运行吗、尽管有额外的带内能量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再问另一种方式,因为我见过其他类似这样的帖子,不能真正回答这个问题。  我需要在强制 VDDR 关闭的配置中使用 14dBm 输出功率。  是否可以定义自定义功率表以使用低至+14dBm 的高功率 PA 路径?  如果没有、如何通过软件(而不是 CCFG)正确启用升压模式?

    对讲机安装在系统中、它会在运行时通知它在哪个区域运行。  我需要能够以 14dBm 或全功率运行、具体取决于启动后设置的所选工作区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们注意到在 SmartRF Studio 中有一个使用高功率路径的+14dBm 选项。  出于某种原因、在软件端、SYSCFG 不会生成此选项。  我进行了快速测试、似乎该选项适用于我们的应用、以避免在我们的设置中使用 Force VDDR CCFG。  有人能否确认 SmartRF Studio 的高功率路径+14dBm 选项在生产中是安全的?