Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, CC1310
器件型号: CC1310
您好:
我有一个在 433MHz 传输信号的器件、我正在尝试使用来接收它的信号 LAUNCHXL-CC1310 评估板 使用随附的中提供的设置 CC1310_LBS.xml 文件 CC1310_LBS.xml 。
通过这些设置、我可以成功地在中看到传入的数据 SmartRF Studio 。 但是、在关闭并重新打开 SmartRF Studio 之后、即使我重复完全相同的设置步骤、有时也无法收到任何数据。
当我开始从 Continuous RX 选项卡中侦听时、偶尔会在输出日志中看到以下错误:
已执行 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP
> 状态:0x3400 DONE_OK
> CMD_FS 已执行
> 状态:0x400 DONE_OK
> CMD_PROP_TX 已执行
> 状态:0x3800
> CMD_ABORT 已执行
> Status:0x1 DONE_OK
>已执行 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP
> 状态:0x3400 DONE_OK
> CMD_FS 已执行
> 状态:0x809 错误
> CMD_RX_TEST 已执行
> 状态:0x808 错误
这使我怀疑可能存在的问题 CC1310 电路板 元件引起的。
我有两个 CC1310 评估板并希望测试它们之间的通信、但我经常在 SmartRF Studio 中遇到这些相同的错误。
正如我提到的、有时一切都运行良好、但实际上、我在连续 RX 中看不到这些错误、数据接收也可以。
您能否帮助我了解导致这些错误的原因以及如何解决此问题?
提前感谢您的支持。
此致、
Cagri