This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用 SmartRF Studio 的 CC1310 上出现间歇性 RX 错误(错误 0x808/0x809)

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1585052/cc1310-intermittent-rx-errors-on-cc1310-with-smartrf-studio-error-0x808-0x809

器件型号: CC1310

您好:

我有一个在 433MHz 传输信号的器件、我正在尝试使用来接收它的信号 LAUNCHXL-CC1310 评估板 使用随附的中提供的设置 CC1310_LBS.xml 文件 CC1310_LBS.xml 。

通过这些设置、我可以成功地在中看到传入的数据 SmartRF Studio 。 但是、在关闭并重新打开 SmartRF Studio 之后、即使我重复完全相同的设置步骤、有时也无法收到任何数据。

当我开始从 Continuous RX 选项卡中侦听时、偶尔会在输出日志中看到以下错误:

已执行 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP
> 状态:0x3400 DONE_OK
> CMD_FS 已执行
> 状态:0x400  DONE_OK
> CMD_PROP_TX 已执行
> 状态:0x3800
> CMD_ABORT 已执行
> Status:0x1   DONE_OK
>已执行 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP
> 状态:0x3400 DONE_OK
> CMD_FS 已执行
> 状态:0x809  错误
> CMD_RX_TEST 已执行
> 状态:0x808  错误

 

这使我怀疑可能存在的问题 CC1310 电路板 元件引起的。
我有两个 CC1310 评估板并希望测试它们之间的通信、但我经常在 SmartRF Studio 中遇到这些相同的错误。

正如我提到的、有时一切都运行良好、但实际上、我在连续 RX 中看不到这些错误、数据接收也可以。

您能否帮助我了解导致这些错误的原因以及如何解决此问题?
提前感谢您的支持。

此致、
Cagri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我提供 SmartRF Studio 的屏幕截图(您选择的 PHY 以及所做的更改)吗?

    也可以导出设置的代码。

    我从未从 Studio 收到消息说合成编程失败、因此如果经常发生这种情况、我会假设您的主板存在问题。

    您是在我们的 LP 上运行还是创建了定制电路板?

    如果您自己制作了电路板、您遵循了什么参考设计。

    您是在多个电路板上看到这个错误、还是仅在一个电路板上看到这个错误?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用定制电路板、而是使用 LAUNCHXL-CC1310 评估板。 事实上、我有两个、我在这两个问题上也遇到过同样的问题。

    我们以前已经共享了配置文件、但我在这里再次共享:e2e.ti.com/.../7457.CC1310_5F00_LBS.xml

    此外、我还分享了代码导出输出:e2e.ti.com/.../7457.smartrf_5F00_settings.c

    下面是屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 LP for 868MHz、并从 868MHz 的设置开始、我并不惊讶您在将频率更改为 433MHz 频带时会遇到合成问题。

    测试 433MHz 时、您需要为该频段制造硬件、并且还需要使用 Studio 中针对该频段(而不是 868MHz 频段)的设置

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、LP 为 868MHz。 加载并运行 433MHz 设置时、有时会出现错误。
    当发生这种情况时、我将频率设置为 868MHz 并启动它、没有任何误差。
    然后,当我停止并切换回 433MHz 时,它不再给出错误:)
    现在、我可以这样使用。
    实际上、我在处理另一个问题时必须运行此测试、因此这只是一个临时测试。
    我还问了关于我的主要问题的另一个问题—我希望你也可以看看这个问题。
    谢谢!