Other Parts Discussed in Thread: CC113L, CC1101
部件号: CC113L
主题: CC1101 中讨论的其他器件
CC113L 具有偏置电阻器、用于设置射频部分的工作电流。 通常为 56k Ω 接地。 电压通常会在其两端具有 1.25V 的电压。
我们有一个(或多个)接收器系统随机以 0V(不良)或 1.25V(正常)电压上电。 即 0V =无接收、1.25V =接收正常。
我们正在使用一个“证明良好“的设计,并从 2012 年左右开始拥有 Ben 制造。 但是、我们还是从 CC1101 版本“降级“了。 这可能是个问题。
另一个问题、但不确定是否相关、某些接收器无法正常接收(有什么?) 对于中间射频功率等级、例如–50dBm。 不同的单位,但可能有两种症状。
有什么解决方案的想法? 谢谢