This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:上电偏置问题

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1584462/cc113l-powerup-bias-issue

部件号: CC113L
主题: CC1101 中讨论的其他器件

CC113L 具有偏置电阻器、用于设置射频部分的工作电流。 通常为 56k Ω 接地。 电压通常会在其两端具有 1.25V 的电压。

我们有一个(或多个)接收器系统随机以 0V(不良)或 1.25V(正常)电压上电。 即 0V =无接收、1.25V =接收正常。

我们正在使用一个“证明良好“的设计,并从 2012 年左右开始拥有 Ben 制造。 但是、我们还是从 CC1101 版本“降级“了。 这可能是个问题。

另一个问题、但不确定是否相关、某些接收器无法正常接收(有什么?) 对于中间射频功率等级、例如–50dBm。 不同的单位,但可能有两种症状。

有什么解决方案的想法? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指同一电路板以 RBIAS 上随机 0V 或 1.25V 的电压上电吗?  

    了解 CC11xx 系列的启动序列已经好几年了、但我相信 RBIAS 部分中的偏置电路非常接近硬接线、以便在为芯片供电时启动。 (请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf 中的图 13 作为指示)。 如果 RBIAS 上电压为 0V、则很可能是焊接问题或 AM ESD 问题(见下文)

    CC13L 和 CC1101 在进入 RBIAS 引脚时相等。  

    对于接收问题、如果您可以在某些 RSSI 级别接收数据、但不能在其他级别接收数据、则很可能存在 ESD 问题、请访问 e2e.ti.com/.../cc1101-and-rssi-values