This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:递增 GAP_DEVICE_NAME_LEN

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1589692/cc1352r-increas-the-gap_device_name_len

器件型号: CC1352R

大家好:

我想将 GAP_DEVICE_NAME_LEN 增加到至少 26 个字节。 我将 CC1352R1 控制器与 SimpleLink SDK5.30、DMM 简单外设 BLE5.2 和 CCS 11 配合使用。  

我阅读此论坛主题:

CC2651R3:通用访问服务中的器件名称特性长度限制为 21??  

是否可以与我共享 gapgattserver.c 文件?  

感谢您的回答。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我可以用相关文件与您联系。

    此致、
    Ryan