请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC1352R
大家好:
我想将 GAP_DEVICE_NAME_LEN 增加到至少 26 个字节。 我将 CC1352R1 控制器与 SimpleLink SDK5.30、DMM 简单外设 BLE5.2 和 CCS 11 配合使用。
我阅读此论坛主题:
CC2651R3:通用访问服务中的器件名称特性长度限制为 21??
是否可以与我共享 gapgattserver.c 文件?
感谢您的回答。