Other Parts Discussed in Thread: CC1312R
器件型号: CC1312R
这里有一篇关于 CC1312R 1kbps 的论坛文章。 它是在 7 年前发布的。 其标题为“CC1312R:TX 带宽和 KC 认证“。
在 TI 工程师的回答 中、CC1312R 可编程 TX 数据速率低至 1kbps 以下。
我使用 1kbps 的速率测试了评估板(发射)。 SmartRF 显示注意“The available range of data rate、2.0-62.0bps“。 设置其偏差=4kHz 和 RX 滤波器=12.2kHz 后、警告消失了。 但发送器和接收器未启动、无法以 1kbps 的速率通信。 TX 似乎在传输数据包。
如何设置参数以与 1kbps 通信?
此致、
S.Umetsu