This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 以 1kbps 的速率运行

Guru**** 2644585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1589149/cc1312r-1kbps-operation-of-cc1312r

器件型号: CC1312R

这里有一篇关于 CC1312R 1kbps 的论坛文章。 它是在 7 年前发布的。  其标题为“CC1312R:TX 带宽和 KC 认证“。  

在 TI 工程师的回答 中、CC1312R 可编程 TX 数据速率低至 1kbps 以下。

我使用 1kbps 的速率测试了评估板(发射)。 SmartRF 显示注意“The available range of data rate、2.0-62.0bps“。  设置其偏差=4kHz 和 RX 滤波器=12.2kHz 后、警告消失了。  但发送器和接收器未启动、无法以 1kbps 的速率通信。 TX 似乎在传输数据包。

如何设置参数以与 1kbps 通信?

此致、  

S.Umetsu

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     https://www.ti.com/lit/an/swra682/swra682.pdf 的窄带一章中提供了一些详细信息

    问题是、如果您使用非常低的数据速率确实获得了任何好处。 理论灵敏度可能很好、但由于高背景噪声、您最终可能会获得有限的性能增益。 此外、数据包需要很长时间才能传输、这对于 ETSI/FCC 中的某些器件而言可能是一个挑战。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速答复。

    我会读你告诉我的文章。 如果有更多的信息,我可能会问你。

    此致、

    S.Umetsu