This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:使用 DMM 时应使用哪些命令?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1592706/cc1352p7-what-commands-should-be-used-when-using-dmm

器件型号: CC1352P7

您好、我的朋友:

射频内核驱动程序公开了多个与无线电类似的 API
RF_runCmd。 RF_postCmd、RF_scheduleCmd 等

我在 DMM 文档和简介中读到、在使用 DMM 时、唯一可以使用的命令是

RF_ScheduleCmd
RF_runScheduleCmd

我想知道我是否可以将 RF_postCmd 1 与 DMM 一起安全使用、或者我必须将所有实例更改为 RF_ScheduleCmd?

如果是、如何配置的 schedule_pram、以便与函数一同使用、从而使其与 RF_postCmd 具有相同的效果?

我的第二个问题是 RF_ScheudleCmd 和 RF_scheduleCmd 之间的区别是什么?  一个从大写“S"开始“开始、另一个从小写“S"开始“开始。

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上周、我与您的一位同事就这个主题进行了培训。 我会确保他与您分享培训材料。

    BR

    Siri