请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC1352P7
您好、我的朋友:
射频内核驱动程序公开了多个与无线电类似的 API
RF_runCmd。 RF_postCmd、RF_scheduleCmd 等
我在 DMM 文档和简介中读到、在使用 DMM 时、唯一可以使用的命令是
RF_ScheduleCmd
RF_runScheduleCmd
我想知道我是否可以将 RF_postCmd 1 与 DMM 一起安全使用、或者我必须将所有实例更改为 RF_ScheduleCmd?
如果是、如何配置的 schedule_pram、以便与函数一同使用、从而使其与 RF_postCmd 具有相同的效果?
我的第二个问题是 RF_ScheudleCmd 和 RF_scheduleCmd 之间的区别是什么? 一个从大写“S"开始“开始、另一个从小写“S"开始“开始。
谢谢