This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:ApiMac_attribute_responseWaitTime 需要为 UINT16

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1590903/cc1312psip-apimac_attribute_responsewaittime-needs-to-be-uint16

器件型号: CC1312PSIP

您好、
 
我正在 TI 15.4 WB-DSSS 上运行一个基于收集器/传感器的工程、其速率为 480ksps。
 
问题是一个关联的响应等待时间是一个 8 位的 Mac 值,这意味着 Mac 等待关联响应的最长时间约为 530ms。 Mac 超时并调用状态为“无 Ack“的 assocCnfCb ()。
 
我需要 10 秒的响应等待时间、因此该值需要为 4800。
 
这是 Mac 变量,它显然不会工作,因为它只有 8 位。
 
ApiMac_mlmeSetReqUint8 ( ApiMac_attribute_responseWaitTime 4800);
 
您能告诉我如何将此值设置为 4800 吗?
 
非常感谢、
 
Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我正在与开发人员核实、并很快回来联系您。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    不幸的是,这是不可能的。 需要修改响应时间等待的所有 MAC 使用情况。

    此致、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您能解释一下您的用例吗? 是否需要等待更长时间、或者是否存在问题且 ACK 未到达传感器? ACK 周转时间非常短。 如果到 100ms 您尚未收到 ACK、则永远不会收到该 ACK、表明未收到或丢弃该数据包。

    您是否未收到 ACK 或关联响应?

    能否擦除两个电路板上的 NV 并重试? (如果您使用的是 TI Launchpad、则可以在重新启动时按住 BTN2 来完成此操作)

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 为了简单起见、我说过、我们有一个基于收集器/传感器的示例、但实际上、网络差别很大、因为它具有路由器、寻址、自生、自愈功能、在某些方面与 ZigBee 非常相似。  

    因此、如果传感器(终端设备)执行关联请求、它可能会与路由器通信、该路由器有多个跃点、通过其他路由器返回到收集器(协调器)、因此可以集中验证加入。 已将增加的响应等待时间设置为 10 秒、以允许路由器随后将唯一的消息发送回收集器、然后由收集器对路由器作出响应、路由器随后向加入的终端设备发出关联响应。

    如您所见、在地理位置较大的网络中、这可能需要一些时间、通过多个跃点将设备返回到收集器。 除了这种延迟之外、收集器还对关联执行其他任务、这会给关联响应增加一些延迟。

    我看到、如果直接连接到收集器、加入的终端设备会错过关联响应、时间仅为 100ms 左右、因此在这种情况下时间没有很大差异。

    我们运行该网络已有几年、运行速率为 20KSPS LRM、响应等待时间为 200 相当于大约 10s、这很正常。 我们现在还有一个 50ksps 868 网络、这个网络以 4s 响应等待时间运行、这仍然可以。 问题现在转移到 915 FCC WB-DSSS、该产品具有强大的 480ksps 采样率、因此这个 10s 响应等待时间减少到~400ms。  

    915 网络上快速响应等待时间的结果是设备将无法关联、因为它们在等待关联响应时超时太快。 我已经证明了这一点,因为我可以从关联确认回调调用另一个关联请求,然后允许先前尝试通过 Mac 传播的响应,但这是一个相当讨厌的竞争条件和关联请求仍然可能被错过。

    鉴于我无法更改响应等待时间、我可能需要提出另一个解决方案、但我不确定这是什么。

    除了解决和测试此问题外、该产品已准备好发货、因此我希望 TI 能在此处提供一些支持。

    非常感谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    现在问题非常明显、需要更长的轮候时间。 我将与堆栈开发人员一起研究它、我会尽快回复您。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您有任何更新吗?

    非常感谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉耽误你的时间、我还没有更新。 上周、我们在美国的同事在这里度假。 现在我将尝试获取更多信息。

    此致、

    Daniel