器件型号: CC1312PSIP
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: CC1312PSIP
您好、Andrew、
您能解释一下您的用例吗? 是否需要等待更长时间、或者是否存在问题且 ACK 未到达传感器? ACK 周转时间非常短。 如果到 100ms 您尚未收到 ACK、则永远不会收到该 ACK、表明未收到或丢弃该数据包。
您是否未收到 ACK 或关联响应?
能否擦除两个电路板上的 NV 并重试? (如果您使用的是 TI Launchpad、则可以在重新启动时按住 BTN2 来完成此操作)
此致、
Daniel
您好、
感谢您的答复。 为了简单起见、我说过、我们有一个基于收集器/传感器的示例、但实际上、网络差别很大、因为它具有路由器、寻址、自生、自愈功能、在某些方面与 ZigBee 非常相似。
因此、如果传感器(终端设备)执行关联请求、它可能会与路由器通信、该路由器有多个跃点、通过其他路由器返回到收集器(协调器)、因此可以集中验证加入。 已将增加的响应等待时间设置为 10 秒、以允许路由器随后将唯一的消息发送回收集器、然后由收集器对路由器作出响应、路由器随后向加入的终端设备发出关联响应。
如您所见、在地理位置较大的网络中、这可能需要一些时间、通过多个跃点将设备返回到收集器。 除了这种延迟之外、收集器还对关联执行其他任务、这会给关联响应增加一些延迟。
我看到、如果直接连接到收集器、加入的终端设备会错过关联响应、时间仅为 100ms 左右、因此在这种情况下时间没有很大差异。
我们运行该网络已有几年、运行速率为 20KSPS LRM、响应等待时间为 200 相当于大约 10s、这很正常。 我们现在还有一个 50ksps 868 网络、这个网络以 4s 响应等待时间运行、这仍然可以。 问题现在转移到 915 FCC WB-DSSS、该产品具有强大的 480ksps 采样率、因此这个 10s 响应等待时间减少到~400ms。
915 网络上快速响应等待时间的结果是设备将无法关联、因为它们在等待关联响应时超时太快。 我已经证明了这一点,因为我可以从关联确认回调调用另一个关联请求,然后允许先前尝试通过 Mac 传播的响应,但这是一个相当讨厌的竞争条件和关联请求仍然可能被错过。
鉴于我无法更改响应等待时间、我可能需要提出另一个解决方案、但我不确定这是什么。
除了解决和测试此问题外、该产品已准备好发货、因此我希望 TI 能在此处提供一些支持。
非常感谢、
Andy