Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号:smartrf-Studio-7
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
在 SmartRF Studio 7 中尝试使用更高的速率时、我尝试将偏差参数设置为大于 511、结果出错。 由于偏差变量只有 11 位长、因此最大值为 511。 这可以通过更改偏差步长来适应更高的偏差来解决。
如果您尝试 512kHz、SmartRF Studio 会将参数设置为 0。 正确的方法是将步长从 250Hz 更改为 1000Hz、然后值 512 将适合 11 位偏差字。
此致、
Gullik