This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Linux 主机上的 RCP_LMAC

Guru**** 2692955 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1596999/cc1352p7-rcp_lmac-on-linux-host

器件型号: CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHSYSCONFIG

您好、

这与我成功使 Docker 和 Linux 端正常工作的最后一张票证有关。

我有 LP-CC1352P-1 使用 oroginal rcp_lmac 示例、RCP 没有从 br 获取任何内容。 请参阅我的屏幕截图、其中系统一直在发送并等待响应。 我被告知的默认波特率已经是 460800。

到目前为止、我还没有对节点进行编程、不确定这是否很重要、因为我原本希望先从 rcp_lmac 获取内容。 是否有任何可以通过其他 UART 发送来测试的命令/抖动?

image.png

我甚至写它是为了发送一个虚拟响应、但仍然没有。
image.png

谢谢、

AliGeda

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AliGeda:

    从你之前在你的另一篇文章中分享的屏幕截图中,它似乎在工作,因为你收到了“RCP init CNF Received“。

    请尝试以下操作。

    1.确保设备仍在/dev/ttyAMA0 上连接(在/dev/ttyACM0 上连接之前)

    2.长按电源按钮重启设备。

    3.使用 UniFlash 擦除整个闪存、然后再次刷写。

    4.删除 nv-simulation.bin

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、

    我使用的是开发板中的 USB 连接器、但每次我重新启动主机时、它都会分配 不同的编号 ACM0/1/2、因此我改为使用开发板 (UART0) 上的引脚 12/13、因此提供了/dev/ttyAMA0.

    我没有更改固件、但我将 按照稍后的建议删除 nv-simulation.bin、并通知您。

    感谢伴侣、

    AliGeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    让我知道它是如何实现的!

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    •RCP 固件正在正常运行 以 460800 的速率发送连续二进制帧 (通过将 CC1352 TX 直接连接到 PC 进行验证)。
    •PI UART2 环回测试 460800 张门票 、确认主机 TX/RX 时序正确。
    •当 Pi TX 连接到 CC1352 RX (DIO12) 时、RCP 会改变行为(TX 活动选通)、但 切勿完成 SPINEL 握手 (否)IND_RESET。 甚至 CC 也会在 PC 捕获的每个请求处发送一些内容
    •边界路由器从超时转换到 尝试解码 RX 数据时挂起 、表示存在 RX 活动但帧无效。
    •即使两侧的波特率正确且无 NV 恢复、此行为也会持续存在。

    这强烈表明是 特定于 460800 时 LP-CC1352P7-1 的 RX 完整性或引脚映射问题 而不是波特率或协议不匹配。

    问题:

    1. 亮起 LP-CC1352P7-1 DIO12 (RX)/DIO13 (TX) 正式支持 460800 时的 RCP UART 、或者这些引脚即使在外部供电时仍应与 XDS110 电路保持连接?

    2. 是这样 推荐或必需 使用外部主机而不是 XDS110 时重新映射 RCP UART 引脚(例如远离 DIO12/13)?

    3. 您能否证实 其中、SDK 中定义了 RCP UART RX/TX 引脚 对于 LP-CC1352P7-1 平台(board.c/ platform 文件)、以及修改这些文件是否安全?

    4. 有任何问题 记录了信号完整性限制 或勘误表 460800 时 RCP UART RX (例如,从调试器路径,串联电阻器等加载)?

    5. 有任何疑问吗 参考设计或已知良好的引脚映射 对于在 460800 处连接到 Linux 主机(Pi、NXP 等)时的 CC13xx RCP UART?

    6. IND_RESET 的十六进制值是什么、以便我可以对其进行仿真并查看问题是什么

    我的目标是将此设计移至 定制 PCB 因此、了解这是 LaunchPad 特定限制还是一般 RCP 约束很重要。

    再次感谢、

    AliGeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AliGeda:

    1.支持是 460800。 不使用 XDS110 时 、应从 LaunchPad 上移除 UART 跳线。 务必还要将 GND 与连接到 Raspberry PI。

    2.如果您移除 XDS110 的跳线,则无需重新映射。

    UART TX/RX 在 SysConfig 中设置。 默认情况下、它们使用“Display"驱动“驱动程序。 如果要更改引脚、则需要将“Use Hardware“更改为“None(使用硬件)“。 您将能够选择其他引脚。

    4.不

    5.我们没有。 您可以检查 BeaglePlay 如何集成 CC1352P7 GitHub - BeagleBoard/beagleplay:https://openbeagle.org/beagleplay/beagleplay 镜像

    6.抱歉,您所指的 IND_RESET 是什么?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PI 5 不同于 Pi 4。 我最终使用 ttyAMA2 并编辑 yml 文件来查看所有日志。

    谢谢。