This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:是否有办法通过 IP 获取 iTM 日志?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC3551E, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1602746/cc1352p-is-there-any-way-to-get-itm-logs-over-ip

器件型号: CC1352P
Thread 中讨论的其他器件: CC3551ESysConfig

当前使用带有 cc1352p 的 SDK 8.30、能够将 iTM 日志接收到计算机上
我只是想通过 IP 获取用于调试的远程日志
TI 中是否有任何特定的硬件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    如果您已经使其正常工作、您可以将 ITM 记录器输出通过管道连接到计算机上的网络插槽。
    如果您希望开发完全嵌入式的产品、可访问我们的 Wi-Fi MCU https://www.ti.com/product/CC3551E 

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何有关如何向记录仪提供输入的文档  
    立即使用 iTM (UART) 获取日志
    如果我使用 cc3551e 读取 iTM 数据并通过 WiFi 传输  
    如何向记录仪馈送数据...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 ITM 数据默认格式为 UART(可以在 SysConfig 上更改为曼彻斯特)、因此您可以将 CC1352P ITM (SWO) 输出连接到 CC35551E UART 输入并读取数据。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该器件没有问题
    根据我的理解、日志不会直接放置在 bin 文件中  
    相反、它放置在.out 文件和元数据放置在 bin 文件中
    当执行到达该点时、将根据元数据传输元数据
    PC 中的日志记录器将查找.out 文件、并根据命令将输出流式传输到控制台或任何其他文件
    我怎么能把它喂给 tilogger ..?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    好的、我想我理解您的意思。 日志记录器没有网络输入、但使用 COM 端口或保存的日志文件、因此如果您希望日志记录器连接到网络、则必须自己编写日志。 您还可以使用另一个 CC35551E 来获取 IP 数据包并通过 UART 将其发送到 PC、并使用 CC1352P .out 文件来解码输出。  

    是否有任何关于如何向 tilogger 提供输入的文档

    您可以在中阅读有关 tilogger 参数的信息 \tools\log\tiutils\README.md

    但简而言之、还没有现成的硬件/软件、无法满足您的需求。

    此致、

    Daniel