This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:CC1312R7 的无线 MBUS 支持

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310, CC1312R7, CC1312R, CC1352R, LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1604303/cc1312r7-wireless-mbus-support-for-cc1312r7

器件型号: CC1312R7
Thread 中讨论的其他器件: CC1310CC1312R、WMBUS、 CC1352RLAUNCHXL-CC1312R1

在 TI 网站上、它显示 CC1312R7 支持无线 MBUS。 在哪里可以找到相应的软件堆栈? TI 网站上提供的无线 MBUS 堆栈仅支持 cc1310、cc1312 和 cc1352。  

 

谢谢。此致、
Dhruv Anjaria

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    CC1312R7 与 WMBUS 硬件兼容、但不提供软件。 您可以改用 CC1312R 或 CC1352R 吗?

    您的应用是否需要额外的存储器?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我不需要额外的内存。 我已经购买了 CC1312R7 的开发板以进行原型设计。 我计划在生产中切换到 CC1312R。 我是否可以使用 WMBUS 在 CC1312R7 电路板上进行原型设计? 此外、在 CC1312R 上使用堆栈时是否需要支付版税?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    否、我认为这不起作用、 wmbus_cc13x2_rtos_1_0_1 中没有 CC1312R7 链接器或电路板文件等、另外 StackForce 提供的预编译库仅用于 CC1312R 和 CC1352R。 我建议您使用 LAUNCHXL-CC1312R1 进行原型设计、因为它是您要使用的器件。 如果从 https://www.ti.com/tool/WMBUS 下载该协议栈、您无需支付任何版税

    此致、

    Daniel