Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG, UNIFLASH
器件型号: CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件: SYSCONFIG、UNIFLASH
说明:
我正在使用两个 LP_CC1352P7-1 LaunchPad 来评估 Wi-SUN FAN 的优势 网状网络。 我的目标是创建一个独立的“传感器节点“、它通过 UART 从传感器读取数据、并将数据以无线方式传输到边界路由器。 节点必须独立运行、无需连接任何外部主机。
当前设置:
-
SDK: SimpleLink CC13xx CC26xx SDK(最新版本)。
-
使用的工程:
ns_node_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang。 -
观察到的行为: 在为电路板供电时、两者都是 红色和绿色 LED 稳定亮起(亮起) 。 没有闪烁表示正在扫描或跳频。
-
当前问题: 我明白、这
ns_node是一个 NCP(网络协处理器) 需要运行主机spinel-cli或 Python 脚本来发出ifconfig upwisunstack start命令。
向 TI 专家提问:
-
独立运行: 我想要一种“完整堆栈“(单芯片)解决方案、其中 CC1352P7 在引导时自动处理 UART 传感器逻辑和 Wi-SUN 堆栈、因此我该如何处理 ns_node ?
- 命名规则: 在我的 SDK 目录中、我看到
ns_node、ns_coap_node和ns_br。 您能否确认ns_coap_node是独立(无主机)应用的正确“完整栈“示例? - 网络自动启动: 如何配置节点 ns_node 指定 其中概述了 SysConfig 要在加电后立即自动扫描和加入 Wi-SUN 网络、而无需等待按钮按下或串行命令?