This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310:在触摸/闭合天线用手(PCB 天线与外部 SMA 天线)时 TX 电流和 RSSI 显著变化

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1602113/cc1310-cc1310-tx-current-and-rssi-change-significantly-when-touching-closing-antenna-use-hand-pcb-antenna-vs-external-sma-antenna

器件型号: CC1310

TI 团队大家好、

我们使用两个 CC1310 电路板(一个 TX、一个 RX)进行链路和功率测量、并观察到了一些与人手进行天线交互相关的一致行为。 我们想确认这是预期的射频行为、还是表示存在任何配置或硬件问题。

观察到的现象:

  1. 使用时 板载 PCB 天线 、只需触摸或将手放在靠近 TX 天线的位置、就会导致:

    • 接收器的 RSSI 突然发生显著变化

    • TX 侧功耗显著增加(在板级测量)

  2. 将两个电路板放置在彼此非常靠近的位置(PCB 天线几乎接触)时、将 吞吐量急剧下降 而不是改进。

  3. 为了排除 PCB 天线设计问题、我们切换到了 通过 SMA 连接器连接的外部 915MHz 天线 (绕过 PCB 天线)。

    • 即使在这种配置中、 用手触摸外部天线仍会导致 TX 电流消耗明显变化

    • RSSI 和链路行为也会相应地发生变化。

测试条件:

  • 器件:CC1310

  • 频段:915MHz

  • 一个电路板处于连续 TX/数据包 TX 模式、另一个电路板处于 RX 模式

  • 在 TX 板电源处测得的功耗

  • PCB 天线和外部 SMA 天线均经过测试

  • 未启用自适应 TX 功率控制

问题:

  1. 是这样预期的 触摸天线(PCB 或外部) 由于天线取消调谐或 PA 负载不匹配、会导致 CC1310 上的 TX 电流发生明显变化?

  2. 当天线阻抗发生变化(例如由于人体接近)时、CC1310 PA 是否会显著改变其效率或电流消耗?

  3. 当天线非常靠近时、与近场耦合或 RX 前端饱和有关、是否会导致严重的吞吐量下降?

  4. 是否有任何推荐的测量值(例如 PA 电流与负载,匹配检查或射频配置设置)来更好地表征或减轻此行为?

如果您有见解(在低于 1GHz 系统中是否会出现这种行为)以及有关天线交互和功率测量最佳实践的任何指导、我们将不胜感激。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 开发人员:

    我是新加坡 NTU 的学生。 我目前正在 使用 CC1310 电路板测试低于 1GHz 频带通信、出现了与 zhuoran 提到的相同问题。 当我触碰注意力时、动力会发生巨大变化。 由于我需要在水下进行实验、接触水渍无法避免、触摸水渍时、我可以做些什么来避免电源发生变化?entuedu-my.sharepoint.com/.../IQCjLqpoM0egQIgK6aXVGX4TASiw7KWnpJRT0C_qLkzEa0IHere 是一个视频、展示了我们遇到的问题。 您能否查看详细信息、并就如何测试电路板的功耗提供建议? 感谢您的关注。

    祝你一切顺利、

    Jean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们无法访问未直接通过 E2E 上传的文件。

    1.是的,触摸天线会对其进行微调,这反过来会影响射频前端匹配并导致非最佳性能。 使用低成本器件很难避免、因为仅使用无源天线匹配。

    2.它取决于阻抗失配的大小 — 所呈现的负载变化越大,射频前端性能的变化就越大。

    3.可能的 LNA 饱和;如果您在“高“输出功率下发射,并将电路板彼此靠近放置,则预计 LNA 饱和。 对于此用例、需要降低输出功率。

    4. 建议尝试将天线在尽可能接近用例的条件下(如果有许多操作环境,这很困难),在最终外壳中进行匹配。 如果天线正确匹配、这将最大限度地提高对 VSWR 不匹配的复原能力、但不可避免的是、不同的环境会稍微改变天线的调谐。