This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:BT 工具问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1603378/cc1352p-bt-tool-issue

器件型号: CC1352P
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

image.png

 

BT 工具无法扫描 Launchxl-CC1352P-4。 您能否帮助提供解决方案、扫描 Launchxl-CC1352P-4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    必须首先将 host_test 固件刷写到器件: host_test

    我们在 SDK:C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11\examples\rtos\CC1352P_4_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles\host_test_app.hex 中也有预编译的二进制文件

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我无法使用 CCS 编译器在 host_test 上刷写该固件。

    您能帮助提供另一个工具来刷写此固件吗?

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    您还可以使用 UNIFLASH 刷写器件: UNIFLASH 软件编程工具| TI.com

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    该工具“智能射频编程器“是否也可用于闪存器件?

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、  

    虽然可以使用它、但我们不再更新它、因此采用 UNIFLASH 建议。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我将 host_test 固件刷写到器件中。

    但我 stll 无法在 BT 工具上扫描 BLE 器件。

    您能否在 BT Tool 上提供测试步骤?

     

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    您是否使用 Run_BTool.bat 脚本运行了 BTool?

    您是否选择了“Application" UART“ UART?`

    以下是您在点击“扫描“时应看到的内容:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢你的帮助。  

    BTW、我使用就绪/写入模式来测试连接。

    读取成功、但读取失败。

    你有什么建议吗?

    谢谢  

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    可能是该特性不允许写入。 有关更多信息、请点击此处观看我们的培训: 低功耗蓝牙 5 基础知识

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我有两个“Launchxl-CC1352P-4"。“。 我如何知道每个地址?

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    器件的地址将显示在器件 UART 上。

    然而、host_test 器件的地址已显示在应用程序中、如下所示:  



    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我有两块板“Launchxl-CC1352P-4"。“。 一个用作主机、另一个用作器件。

    我还需要知道另一个板的地址。

    我如何找到另一个电路板的地址“Launchxl-CC1352P-4"?“?

     

    谢谢

    Jacky

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    您在其他器件上使用的固件是 simple_peripheral 吗? 如果您不知道、建议您使用我们的 SimpleLink Connect 应用程序查找器件地址: Simplelink Connect - Google Play  SimpleLinkTM Connect 应用程序 — App Store 上的应用程序

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我 按照您之前的建议在主机和器件上刷写 host_test 固件。

    谢谢  

    Jacky

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我 在 您之前建议的“Launchxl-CC1352P-4"两“两个上刷写 host_test 固件。

    对主机和器件固件有任何建议?

    谢谢  

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    对于另一个器件、我建议使用 simple_peripheral 或 simple_central  示例。

    如果仍在使用 host_test、则地址将显示在左侧面板中。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我在主机 “Launchxl-CC1352P-4"EVB 板“ 板上使用固件“host_test"。“。

    并使用    器件 “Launchxl-CC1352P-4"EVB 板“ 板上的固件“ simple_peripheral 或 simple_central “。

    它仅显示在主机 “Launchxl-CC1352P-4"EVB 板“ 板上的地址。

    我仍然无法在 器件 “Launchxl-CC1352P-4"EVB 板“ 板上获得地址。

    您能否提供另一种方法来 在 器件 “Launchxl-CC1352P-4" EVB“ EVB 板上显示地址?

    谢谢  

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    CC1352P 的地址将显示在 simple_peripheral 串行终端: README.html 中

    您能看到 UART 输出吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我只将  “Launchxl-CC1352P-4"EVB 板“ 板“上的 Mini USB 连接器连接 到 PC。

    我是否需要在  “Launchxl-CC1352P-4"EVB 板“ 板“上连接另一个 UART 输出?

    谢谢  

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、  

    您不需要连接另一个 UART 输出。
    下面是您必须使用的一个:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我可以在 UART 上看到 LD 地址、现在可以看到电路板 ID 地址。

    但我使用另一个板来扫描 板 ID 地址。

    它似乎在 BT 工具上找不到地址。

    请帮忙吗?

       在器件 “Launchxl-CC1352P-4"EVB 板“ 板上刷写“simple_peripheral “。

     在主机 “Launchxl-CC1352P-4"EVB 板“ 板上刷写“HOST_TEST"。“。

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我现在连接到 RP 地址 0x4EE15DB14C78。

    然后我尝试编写下面的广告。

    就绪已成功、但写入仍失败。

    您对此有何建议?

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    我只需在此处链接您的主题: CC1352P:BT 工具读取/写入问题 — 低于 1GHz 论坛 — 低于 1GHz - TI E2E 支持论坛

    此致、

    Arthur