This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:BT 工具读取/写入问题

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1612648/cc1352p-bt-tool-read-write-issue

器件型号: CC1352P

尊敬的 Sirs:

我连接两个板“Launchxl-CC1352P-4".“.

并在主机“Launchxl-CC1352P-4"EVB 板“ 板上使用固件“host_test"。“。

并使用   器件 “Launchxl-CC1352P-4"EVB 板“ 板上的固件“ simple_peripheral “。

它可以按如下方式连接。

image.png

 

但我尝试使用 Read /Write。 读取是成功、但写入失败。

您是否有任何阅读/写入步骤的建议?

image.png

 

谢谢

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    感谢您的联系。 您是否可以尝试使用特性值句柄 0x2? 我相信你的目标是错误的。 确保您要写入的特性具有 GATT 写入权限。 您可以在 GATT 表配置中进行检查(请参阅此处的用户指南部分)

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我使用特性值句柄 0x2、如下所示。 这是显示写作,但仍在继续。

    它是否正常运行?

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jacky、

    执行写入操作后、simple_peripheral 器件应更新终端以显示特性的新值。 您看到了任何变化吗?

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    如下所示。 特征的新价值是什么?

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jacky、

    明白了! 似乎没有写入该特性。 让我看看这个、然后回到您那里。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    您能回答前面的问题吗? 

    谢谢
    Jacky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jacky、  

    很抱歉耽误你的时间。 请在明天之前得到答案 (2-12)。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jacky、

    我进一步研究了这一点、在建立与 simple_peripheral 器件的连接后、出于某种原因、btool 似乎会更改连接句柄。

    每次建立连接时、连接句柄都会递增 1(从 0x0000 开始)。 因此、使用 btool 时、将连接句柄设置为 0x0000、您应该能够与 GATT 配置文件进行交互。 我附上了一个屏幕截图、其中显示了实际情况。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek D