This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何降低发射功率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1615729/cc1312r-how-to-reduce-transmit-power

器件型号: CC1312R

请告诉我一个允许将 CC1312 的发送输出设置为最低电平的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagami:

    在 SmartRF Studio 7 中、您可以检查 CC1312R 的最小输出功率设置。

    该值在 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 的 txPower 字段中设置。

    在本例中、设置为 0x04C0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将输出功率降低到低于 SmartRF Studio 7 的可用设置?
    例如、虽然 429MHz 仅允许低至–20dBm 的设置、但是否可以将输出降低至–30dBm 以供使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用–20dBm 设置时、增益和偏置已处于最低值。 为什么需要降低到–30dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra640h/swra640h.pdf 中的第 10 章

    您可能会获得较低的输出功率、但随温度的变化会很大。 这取决于要将此设置用于什么。