This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3–在 SysConfig 中启用射频温度补偿时发生崩溃

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1617126/cc1311p3-cc1311p3-crash-when-enabling-rf-temperature-compensation-in-sysconfig

器件型号: CC1311P3
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我正在使用的器件 CC1311P3 在 SysConfig 中启用射频温度补偿时观察崩溃。

问题描述

被禁用 射频温度补偿 在 SysConfig 和构建工程中、固件编译成功。 但是、在硬件上运行代码后、器件会立即崩溃(似乎会进入故障处理程序/持续复位)。

如果在 SysConfig 中禁用了射频温度补偿、应用程序将正常运行而不会出现任何问题。

观察结果

  • 无编译时错误。

  • RF 初始化后立即发生崩溃。

  • 禁用温度补偿可完全解决该问题。

  • 未对射频驱动器源进行定制修改。

问题

  1. CC1311P3 是否完全支持射频温度补偿?

  2. 此功能是否需要手动包含额外的温度驱动器模块?

  3. 是否需要额外的校准数据(例如 XOSC_HF 温度校准值)?

  4. 此器件是否存在已知的 SDK 限制或所需的配置?

您能否说明 CC1311P3 是否支持此功能、以及需要执行哪些额外步骤来防止崩溃?

image.png

谢谢、
专题 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上方共享图像存在拼写错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要一些时间来研究这一点。 同时、请分享有关您为何需要启用此功能以及您从何处获得价值 30 的信息。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Siri、 我们需要检查 TX 特性在长期运行中的行为、并确认适当应用的温度补偿以克服(频率或时序漂移)。  

    该值为默认值、我们不设置任何特定内容。  

    谢谢、

    专题 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Siri 查询的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、仍在等待研发部门的反馈  

    我会更新后,我有任何东西

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要将以下覆盖添加到覆盖列表以使功能正常工作:

    HPOSC_OVERRIDE (0)

    该覆盖功能只会添加到我们的 SIP 和 BAW 器件、在这种器件中、我们有预定义的 XOSC 单点校准值可用。

    BR

    Siri