This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:负载电容会导致频率偏移?

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1617391/cc1101-load-capacitance-causing-frequency-offset

部件号: CC1101

两种不同的产品 (“控制器“和“节点“)通过 915MHz GFSK 在 250kbaud 条件下相互通信、这两种产品都使用 CC1101。 通信比预期的差。 使用网络分析器进行检查后发现、控制器传输的信号与节点之间存在 50kHz 的偏移。

我注意到、2 个 CC1101 电路使用不同品牌的晶体(两个 26MHz)、并具有不同的平衡电容器。 我更改了其中一个节点 PCB 上的 xtal 和电容以匹配控制器 PCB、并且该节点的偏移没有降至 20kHz。

我的问题是:

1.这个频率偏移是否正常/正常? 可以使用频率补偿寄存器进行补偿吗?
2.这些设计中的一个或两个设计上的晶体/电容器是错误的吗?

控制器原理图 (xtal:CG01972-26M):

image.png

 

节点原理图 (xtal:ABM8G-26.000MHZ-18-D2Y-T):

image.png

 

如有任何反馈、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很可能对 xtal 使用了错误的负载上限。

    请参阅我从应用手册中借用的文本、但在这里也是相关的。 注意负载电容是如何计算的。