This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:LAUNCHXL CC1310 和 CC1312 之间的 WMCU_VDD 差异

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1, LAUNCHXL-CC1310, ENERGYTRACE, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1617123/launchxl-cc1312r1-wmcu_vdd-difference-between-launchxl-cc1310-and-cc1312

器件型号: LAUNCHXL-CC1312R1
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1310ENERGYTRACECC1310

您好:

在 LAUNCHXL-CC1310 中、可以通过在 P4 连接器(引脚 17 引脚 18)中放置跳线、从 XDS_VDD 创建 WMCU_VDD。 根据 LAUNCHXL-CC1312R1 的原理图、P4 上没有 XDS_VDD。 而是 TARGET_VCC。 如果原理图正确、则无法将 XDS_VDD 连接到 WMCU_VDD。 原理图中是否有错误或者是否有我不理解的内容? 我也不明白这句话。 ET_VDD 与 XDS 电源无关。 LAUNCHXL-CC1310 存在复制粘贴问题吗?

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peri、

    CC1310 和 CC1312 LaunchPad XDS110s 的区别在于 CC1312 版本包含 EnergyTrace、该版本需要额外的电路并可用于测量目标器件的功耗。  5V 电源轨为 XDS_VDD 和 ET_VDD(馈入 TARGET_VDD)供电、EnergyTrace 硬件安装在 LaunchPad 的 XDS110 侧、因此 LS_VDD 和 ET_VDD 之间的连接表明通过 USB 连接为 LaunchPad 上的 XDS110 供电。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 上图中的跳线呢? 我看不到跳线不能始终位于引脚 2 和引脚 3 之间的任何原因。 如果 MCU 使用 XDS 电源、则 WMCU_VDD 为 ET_VDD(P4 引脚 17 引脚 18 中的跳线)。 至少对于 LAUNCHXL-CC1310、看起来 WMCU_VDD 在所有情况下都是电平转换器的正确电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不担心使用 EnergyTrace 测量功耗、则可以在引脚 2 和 3 之间进行测量。

    此致、
    Ryan